This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I-Q1:应用手册和环境评估模块

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/566472/tusb4041i-q1-application-note-and-evaluation-module-ambiquity

部件号:TUSB4041I-Q1

参考此特定USB集线器的评估模块原理图后,我有一个有关阻抗和端接的问题。

几乎每个USB主机/器件布局都使用~27ohm系列电阻器,但在每个参考设计和EVM指南中,我都发现它们被忽略了。 这是错误还是芯片作为集线器的独特功能?

我看到一些帖子澄清了对DP和DM的拉动,但漏掉了串联电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    这些电阻器和边缘控制电容器位于集线器内部。
    此致