This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C752C:TL16C752C的RXRDYB极性

Guru**** 2894030 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C752C, TL16C752D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/566645/tl16c752c-rxrdyb-polarity-of-tl16c752c

部件号:TL16C752C
主题中讨论的其他部件: TL16C752D

请让我确认TL16C75's RXRDYB引脚。

数据表第2页描述为18针:"RXRDYB",而不是"/RXRDYB"。

我认为第2页是打字错误,此针脚处于低电平活动状态,是否正确?

【背景】

客户和我确认TL16C752C和TL16C752D (和TL16C752B)是否引脚兼容。

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi

    是的,这是打字错误(对此表示抱歉),是的,这些设备是引脚兼容的。

    如果您有任何疑问,请告诉我。

    此致
    弗朗西斯科