This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9538:TCA9538与PCA9538A

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/566318/tca9538-tca9538-vs-pca9538a

部件号:TCA9538

尊敬的先生  

请问TCA9538和NXP PCA9538A有何不同?

是否可以使用TCA9538直接更换PAC9538A?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萧山您好!

    是的,我们实际上建议使用TCA9538来替代PCA9538A。

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的弗朗西斯

    请问TCA9538和NXP PCA9538A有何不同?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萧山您好!

    PCA9538A具有与比较器件相同的功能和引脚,但并非完全相同。 TCA9538PCA9538A的增强版 ,具有扩展的电源电压范围,以及与开机重置和重置相关的性能增强。

    Francis Houde