This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E1U06和TPD4E001问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E001, TPD4E1U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/566379/tpd4e1u06-and-tpd4e001-question

部件号:TPD4E1U06
主题中讨论的其他部件:TPD4E001

您好,先生,


看起来TPD4E1U06和TPD4E001引脚兼容,但TPD4E001需要VDD电源。

请问,如何选择TPD4E1U06和TPD4E001? 取决于应用程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温容:


    我会看看这个问题,并尽快回复您,提供详细的答案!

    非常恭敬,

    Brian Dempsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温容:
    对于上述两种设备,它们确实是引脚到引脚兼容的。 与TPD4E001相比,TPD4E1U06提供更高的IEC ESD保护,触点ESD为15kV,高于8kV。 与TPD4E001相比,TPD4E1U06的电容更低,钳位电压更低。 相反,TPD4E001具有比TPD4E001更高的浪涌保护能力。

    我认为主要的选择因素将帮助您区分选择哪一项:

    -应用(FireWire,2.0 ,SATA等)

    需要IEC保护级别

    -成本敏感性

    操作温度注意事项的操作环境


    我希望这能有所帮助!


    非常恭敬,

    Brian Dempsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,大脑,

    感谢您的清晰解释。

    此致,