This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:Linux驱动程序

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/566273/tusb4020bi-linux-driver

部件号:TUSB4020BI

您好,TI:

TUSB4020BI OS Linux兼容? 我在IC规格中找到了信息:

无特殊驱动程序要求;可在任何支持USB堆栈的操作系统上无缝工作。

这是一些标准驱动程序? `s什么,它可以在哪里下载? 我们已经削减了OS Linux。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    它受操作系统上的USB驱动程序支持,不需要任何特殊驱动程序,只要您的Linux支持USB,它就可以正常工作。
    此致