This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:TUSB8020B配置

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/566368/tusb8020b-tusb8020b-configuration

部件号:TUSB8020B

您好,

IM正在考虑使用 TUSB8020B USB集线器设备。

我在数据表中看到,它有许多配置和寄存器,我想知道,如果我只是打算在最简单的配置中将它用作没有特殊配置的USB 2.0 集线器

我是否仍然必须通过寄存器进行配置,或者只使用出厂默认配置(假设设备出厂时有一个配置),然后只需即插即用?

谢谢

尼姆罗德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您可以将其与默认值一起使用,它不需要通过OTP或I2C进行任何配置,即可作为现成的集线器工作。
    此致