This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:TPS2546问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/566231/tps2546-tps2546-issue

部件号:TPS2546

您好,先生,

我的客户遇到有关他们的Thunderbolt坞站无法正常充电到S3阶段的Apple MAC书籍的问题,

当MAC处于S0阶段时,Thunderbolt CPU将TPS2546 CTRL1/2/3引脚设置为1/1/1以设置CDP模式,

但 MAC书籍S3阶段,Thunderbolt CPU应将TPS2546 CTRL1/2/3引脚设置为0/1/1,设置为自动模式,但这次发现它将 CTRL1/2/3引脚设置为1/1/1,这应该是 Thunderbolt CPU控制问题,或者可能由TPS2546引起,您以前是否遇到过此问题? TPS2546是由CTRL引脚控制的无源器件,对吧?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    BTW,

    如果我的MAC book pro (a1706)仅支持除法器3模式,但TPS2546仅支持除法器1/2模式,则会导致通信失败,仅向SDP充电0.5A?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS2546将在CDP或SDP模式下启用数据线开关,但在其他模式下禁用它们(不能通过USB 2数据)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最好是将范围放在VBUS,D+,D-线路上,并尽可能捕获端口电流,以便更好地帮助调试正在发生的情况。