This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:LMH1219的电源问题

Guru**** 2517250 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/565262/lmh1219-question-about-the-power-supply-of-lmh1219

部件号:LMH1219

您好,

我想知道LMH1219的哪个电源(Vin / VDD_LDO / VDDIO / VDD_CDR)用于 下面这两个块。

100Ω μ A差分输出

2.75 Ω 单端 输入。

如果有人有文档显示  LMH1219每个电源的供电目的地,

这将会大有帮助。

谢谢

开始  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    VDD_LDO上的1.8 -V电源用于您提到的75欧姆IN0输入和100欧姆差动输出块。 当在双电源模式(VIN= 1.8 GLDo-V)下工作时,此1.8 -V可以直接在VDD_LDO引脚上供电,也可以通过在单电源模式(VIN= 2.5 -V)下工作而仅通过将去耦帽从VDD_LDO引脚连接到来在内部提供。

    命名约定中可以暗示由其它电源供电的块:

    - VDDIO用于LMH1219中的各种IO引脚逻辑
    - VDD_CDR用于为LMH1219中的CDR块和100欧姆IN1 CTLE供电

    谢谢!

    Michael