This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:3.1 10 Gbps单通道转接器

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/566278/tusb1002-usb3-1-10-gbps-single-channel-redriver

部件号:TUSB1002

大家好,

是否计划发布3.1 10 Gbps单通道转接器?
我找到了用于TUSB1002的双通道。

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yaita-san,

    我们正在开发该设备,但目前没有建议的RTM日期。

    此致。
    jc