This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0318:CDR状态

Guru**** 2925600 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/564837/lmh0318-cdr-status

部件号:LMH0318

早上好

我想读取LMH0318重新计时器的CDR状态1,在编程指南中,我在ReG_0x02通道中找到了寄存器CDR_Status_1, 它将位3和4表示CDR的状态,但在4.2 指示中,同一指南的锁定数据速率指示仅表示位4表示CDR是否已锁定,并且还使用掩码0x18。 保留位5时。


有人可以告诉我哪个顺序是读取CDR状态的正确顺序?

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pablo:

    感谢您的耐心等待,并对我们在新年假期外出时的延迟表示抱歉。

    关于LMH0318 CDR状态,可在第3位和第4位的Reg 0x02中找到。 Reg 0x02中位的含义取决于Reg 0x0C[7:4]的配置方式。

    • 如果设置Reg 0x0C[7:4]= 0000'b (默认值),则Reg 0x02[4:3]将读回锁定状态。
    • 如果设置Reg 0x0C[7:4]= 0011'b,则Reg 0x02[5:3]将读回CDR锁定的数据速率。

    谢谢!

    Michael