This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C385A:DS90C385A应用问题

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C385A, DS90CR286A, DS90C365A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/564782/ds90c385a-ds90c385a-application-question

部件号:DS90C385A
主题中讨论的其他部件: DS90CR286ADS90C365A

您好,先生,


我有 DS90C385A 应用问题。

1. DS90C385A 将LVDS转换为TTL是自动的吗?

2.最低分辨率 DS90C385A 如何支持?

3. DS90C385A 如何知道放射源类型?

4.我可以使用 DS90C385A 替换THC63LVDM63A吗?

e2e.ti.com/.../THC63LVDM63A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    温先生,您好!

    感谢您的耐心等待,并对我们因新年假期外出而延误深表歉意。

    1. DS90C385A将根据OpenLDI规范,将输入端的并行LVTTL/LVCMOS数据串行化为输出端的LVDS,其中7个LVTTL/LVCMOS位串行化为一个LVDS数据对。 总共有4对LVDS数据和1对LVDS时钟。 假设您在TXCLKIN处提供了有效的时钟信号,所有这些都会自动发生。

    2.支持的分辨率取决于所需的像素时钟频率是否在DS90C385A PLL锁定范围内(最小18 MHz)。 要确定像素时钟频率,您可以参考显示屏或处理器的数据表。 或者,您可以粗略估计像素时钟频率,详见DS90CR286A数据表的8.2 .2.2 部分。

    3. DS90C385A与源类型无关。 所需的一切是,根据数据表规范,为并行输入提供有效的LVTTL/LVCMOS信号以及有效的时钟信号。

    4.是的,DS90C385A可替代THC63LVDM63A。 但是,设备似乎只使用18位颜色,而不是24位颜色。 要查找与TH63LVDM63A更接近的匹配项,我建议您查看DS90C365A。

    谢谢!

    Michael