This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232:MAX232N数据表

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/566436/max232-datasheet-for-max232n

部件号:MAX232

您好,

27AL4DM E4 (MAX232N)与之间的差异。 41A89KM E4  (MAX232N)

或同等型号 的27AL4DM E4 (MAX232N)

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Salvatore,

    唯一的区别是制造数据。 前者是2012年7月,后者是2014年1月。