This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR111:LOS当前功能

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/566414/ds100br111-los-current-capabilities

部件号:DS100BR111

漏极开路LOS引脚可吸收多少电流?  我似乎找不到数据表中明确列出的此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Scott:

    典型LOS输出阻抗为~ 50欧姆。  数据表电流规格为4mA (0.4V (最大值))。

    我建议将电流保持在10mA或更低。  此输出通常用于驱动LED。

    李