This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万K:推荐使用带磁性变压器的RJ45

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/566194/dp83848k-recommended-rj45-with-magnetics-transformer

部件号:DP8.3848万K

您好,

我们的客户希望使用带磁性变压器的RJ45。
他们要求-40C至+85C的工作温度和+/-8kV ESD额定值。

我们找不到具有上述要求的带磁性变压器的RJ45。
请告诉我推荐的设备吗?

最好的酒店
柳枝旭坂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,柳枝山,

    请使用本PHYTER布局指南应用手册中的磁性要求。

    外部ESD保护设备将满足8kV要求。  请在"赛道保护"论坛上发布该问题:  



    此致,