This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI102:DS80PCI102 Receiver_Detect机制

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/564937/ds80pci102-ds80pci102-receiver_detect-mechanism

部件号:DS80PCI102

接收器检测在RX和TX端是否在一个信道中分离? 换言之,RX和TX是否独立执行Receiver_Detect协议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    移至高速接口
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出会检测是否存在有效的接收器终端阻抗。  如果存在有效端接,DS80PCI102上的输入端接将配置为活动或"开"。  如果DS80PCI102输出没有连接有效的接收器终端,则输入终端处于“未激活”或“关闭”状态。  

    DS80PCI102通过设置输入端接以匹配输出引脚,从而"镜像"其检测到的端接阻抗。

    此致,

    李  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我理解正确,DS80PCI102接收器端接将保持高阻抗,直至同一信道发射器检测到有效的接收器。 接下来的两个问题是:

    1. DS80PCI102如何确定连接的是有效的接收器? 根据PCIe规范,Receiver_Detect机制会查找阻抗变化,而不是简单的80-120欧姆终端。 DS80PCI102发射器是查找阻抗变化还是仅查找静态80-120欧姆端接?

    2. DS80PCI102发射器何时开始“查找”PRSNT#以下边缘的有效接收器终端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,XY,

    1. DS80PCI102通过同时转换p/n输出信号上的输出共模电压来确定是否连接了有效的接收器。 如果电压响应指示Hi-Z,则不存在接收器。  如果电压响应指示与GND或VDD之间的电阻为50欧姆,则表示存在接收器。

    输出将每12毫秒测试一次接收器。  

    2.一旦设备通电且PRSNT#= L,输出将开始查找有效的接收器

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    对于2号,您是否会在正时单位中量化"尽快"?

    谢谢.. XZ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    XY,

    使用PRSNT#= L接通电源后,当电源达到推荐的电压范围后,第一个RXDET输出脉冲将会显示约36mS。

    如果电源已在有效范围内且PRSNT#= H,则PRSNT#针脚从H -> L转换后大约12毫秒内会看到第一个RXDET输出脉冲

    假设我们的设备在前两次尝试时检测到有效的终端,则输入终端将在额外的12毫秒内被镜像。

    从加电到镜像输入端接的时间,PRSNT#= L,加电= 48mS
    从PRSNT#= H -> L到已接通电源的镜像输入终端的时间= 24mS

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 你回答了我的问题。