This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1050:可以与15个节点进行稳定通信

Guru**** 2539980 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/566257/sn65hvd1050-can-t-stable-communication-with-15-nodes

部件号:SN65HVD1050

您好,TI:

   我们遇到SN65HVD1050无法稳定与一条总线中15个节点的通信, 尝试将速率从1Mbps降至500kbps,仍然无法稳定通信。

我们看到了iso1.1898万标准,最大节点数为30,我们想知道什么是降低此节点的根本原因,您可以提供您的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lina:

    通信是否与较少的节点一起工作? 如果价格较低,情况会怎样? 发生通信问题时,您是否能够观察示波器上故障节点的CANH,CANL和RXD信号? 这可能有助于我们更好地了解根本原因。

    所有节点如何连接在一起? 即,它是否为线性拓扑(每个节点以菊花链方式连接到下一个节点),星型拓扑(每个节点连接到一个公共点)等? 如何实施终止? 在每个节点的CAN线路上放置了什么部件(电阻器,电容器等)?

    此致,
    最大