This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 线路驱动器

Guru**** 2538030 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/564674/line-drivers

在“线程:LM5072”中讨论的其它部件

我将使用RJ45中的Rx/Tx线对设计PoE馈电器盒。 我将使用传统的磁力。

问题是,是否需要完整的PHY (如DP8.3849万)作为RJ45到RJ45的媒体转换器,或者是否可以使用某些差分接收器驱动器IC (如 SN65LVDx10x)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    您是否介意向我展示您正在尝试做什么的图表?
    如果您只执行注射器操作,则不需要使用额外的PHY或收发器驱动器。
    此外,请确保您的磁性额定值为PoE,或确保电流水平不会使磁性饱和。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该图尚未完成,但其目的是使用LM5072 (数据表中)的示例DA2257中使用的变压器。 需要电源的产品的LM5072采用隔离配置,如数据表所示。 最大功耗为4W。 从交换机到PSE的电缆长度最大为20米,从PSE到设备的电缆长度最大为10米,因此没有较长的传输线路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    请将图表发送给我。
    原因在于,如果您正在进行PoE中跨,则不需要收发器。 它极大地简化了您将要执行的操作。

    您基本上只需要两个RJ45桥接器。 以下是中跨工作原理的示例:
    www.ti.com/.../slvu301.pdf

    图1所示为原理图,您可以看到电源已封装,但实际数据使用J2和J1传递。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我的应用更加清晰:我需要设备上的引脚4-5和7-8用于其他用途(继电器信号),因此我需要通过信号线提供PoE。 因此,传统的中跨不是解决方案。 但通过查看图表,您似乎只需为4-5+7-8和1-2+3-6这两个选项提供注入电压。 问题是:我是否不需要担心信号线的变压器的阻尼?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    中跨与您使用的配对无关。 您可以使用PoE备选A或备选B
    中跨与胶带有关,而不是使用的线对。 使用中跨度应该不会有问题,因为插入损耗通常在1.1dB左右,而PHY的设计可超过125 m 电缆。 由于30 m 是您的典型应用程序长度,因此您应该没有问题。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的详细解释和帮助。
    /Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的原理图现在看起来像这样,包括一些用于保护的电视。 请随时访问comment.e2e.ti.com/.../Ethernet-PoE-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    有关您的应用的一个问题是,您为什么要包括49.9 欧姆终端电阻器和3.3V导轨?
    中跨被隔离。 不应需要进行偏置。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在已经知道,这些49,9欧姆电阻器只是来自另一个电路的复制/粘贴错误。 感谢您的宝贵意见。
    /peterj