This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:使用DS90UH947-Q1和DS90UB948-Q1的FPD链路III中继器的重复模式配置

Guru**** 2542940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/566172/ds90ub948-q1-repeat-mode-configuration-for-fpd-link-iii-repeater-using-ds90uh947-q1-and-ds90ub948-q1

部件号:DS90UB948-Q1

各位专家,您好!

我需要帮助,因为我不知道如何准确配置DS90UH947和DS90UB948。

我的应用程序是一个中继器,它有一个接收器和一个发射器。 同时,中继器通过双通道LVDS驱动本地显示。

问题1. 在这种情况下,我是否应该设置重复模式(通过使用MODE_SEL1选择低4选项)?

问题2. 数据表说明必须为中继器设置重复模式。 由于中继器的发射器可能将LVDS输入视为任何LVDS源,为什么它需要中继器模式?

问题3.  在中继器模式=0和=1之间,发射器和接收器的行为有多大不同?

感谢您的时间!

此致,

Michael