This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:TCA9548级联

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/565358/tca9548a-tca9548-cascading

部件号:TCA9548A

你(们)好

我们的客户将为54个从属设备级联TCA9548A。 (TCA9548A --> TCA9548A x 7=54 (2通道未使用))

对于此配置,我参考了以下帖子。  

https://e2e.ti.com/support/interface/i2c/f/390/t/53.5289万

然后我还有另外一个问题。

 1.关于复位引脚,每个复位引脚可以绑在一起吗?

 2.如果需要,上拉电阻器是否需要?

 3.如果有未使用的CH,我们是否可以让这些引脚保持打开?

 4.在上面的POST中,提到“确保您不超过数据表中列出的IOL规范。 如果设备越多,此值就越高。"

   如果IOL是级联,我们如何计算其总数?

关于,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hamamoto-san,

    我已回答了您以下的问题:

    1) 可以,所有重置都可以绑定在一起。

    2) 这不是"必需的",但让CMOS输入保持浮动是一种坏习惯。  我们建议使用上拉电阻器,以便不会重置默认状态。

    3) 我们通常建议未使用的信道   将电阻值提升一周(~100k欧姆)。  这可确保在无意中打开该信道时不会对 连接到该总线的设备产生不利影响。

    4)  假设所有上拉电阻,通过FET电阻和器件下拉电阻(下拉FET电阻),您将必须计算从动装置上的电压电平。

    您可能还需要考虑放置缓冲区。  想象一下,所有通道FET都具有电阻,并可能影响从设备上最终看到的结果。  您是控制开关并在频道之间切换还是同时打开所有频道?  如果 您打算同时打开所有渠道,我会有很多顾虑。

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francis San

    非常感谢您的支持。

    此致,
    山本浩二