This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:TI's TUSB4020BI的操作问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/564685/tusb4020bi-operating-problems-of-ti-s-tusb4020bi

部件号:TUSB4020BI

您好,团队,e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1---015-USER-Inerface_2C00_.pdfe2e.ti.com/.../SCHEMATIC1---016-BATTERY-CHARGE.pdf

连接到USB集线器的USB设备出现问题:

有些主板工作正常

在某些主板中,连接到DN1端口的USB没有响应

在某些主板中,连接到DN2端口的USB没有响应

 

我们已在工作板和故障板之间更换了TUSB420BI设备,TUSB420BI设备仍然存在问题(即,更换后,故障板现在工作,工作板停止工作。)

 

附件请参阅结构图:

 

随附的示意图。

USB_VDD=1.02v

USB_VDD_33=3.06v

 

请提供建议。

谢谢!

Shlomi

e2e.ti.com/.../Block-Diagram.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    轮毂部分的示意图看起来正确。
    工作板中VDD11和VDD33处的电压是多少?
    故障率是多少?
    您能否详细介绍USB_switch实施? 目的是什么? 他们能否绕过交换机以查看问题是否仍然存在?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    VDD11–1.1V

    VDD33–3.05V

    故障率–约200块板的15 %。

    -          USB MUX上的10 % 失败

             USB集线器上的5 % 失败。

     

    我们有两种故障情形:

    1.      根本没有USB。

          我们将其视为USB集线器故障。

    B.      更换USB集线器设备时–问题已解决。

    2.      仅A9主中继器或A9从中继器没有USB。

          我们将其视为USB MUX故障。

    B.      更换USB MUX设备时(主或从,取决于故障)-问题已解决。

     

    USB开关从未出现故障。

    我们使用USB开关帮助电池充电器区分USB主机和USB充电器连接(当USB开关上识别USB主机时,使用PSEL限制0.5A充电电流)。

    谢谢!

    Shlomi

    e2e.ti.com/.../B.D.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    如果故障设备的100 % of Time发生故障,我建议您开始质量返回流程;如果故障设备随机发生故障,我建议对故障板进行一些X射线检查,以查看热垫焊接。
    此致