This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR410:最小输入电平

Guru**** 2635555 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR410, DS100BR210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/564920/ds100br410-minimum-input-level

部件号:DS100BR410
主题中讨论的其他部件: DS100BR210

DS100BR410
CML接收器输入处的最小差值是多少?
数据表显示:VTX源发射信号级别(差分)交流耦合要求,A点差分测量。图1600 mvp-p
关于图1,这是源信号,后跟媒体A
TPB的最小差值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    TPB上的确切信号电平有些可变,并将取决于信道衰减,编码算法以及发射振幅。

    在TPA时,推荐的最小发射振幅为600mV。

    如果TPB处的振幅< 60mV,信号检测电路将断言。

    考虑具有20 dB衰减和600 mV发射振幅的通道。  如果在TPA处传输重复的10.101万模式,由于通道衰减,TPB处产生的振幅将为~ 60 mV。  较高的传输振幅级别将允许DS100BR410通过额外的衰减来补偿较长的信道。

    DS100BR210数据表(第39页)显示了长输入通道后的一些典型输入信号。

    www.ti.com/.../ds100br210.pdf

    此致,