This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2511:tps2511无法为Samsung和iPhone充电器

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/566076/tps2511-tps2511-unable-to-charger-samsung-and-iphone

部件号:TPS2511

TI专家,您好!

我的客户希望将TPS2511用于车载充电器。 但他们面临着一些问题。

TPS2511未输出适当的充电电流。

似乎无法切换至正确的充电模式和分频器。

测试过的小工具:

  1. 三星A7 (电池= 2600mAh)

      测得的电流= 0.6A-0.7A (充电时未使用)

      测得的电流= 0.7A-0.9A (充电时使用)

 

  1. iPhone 4S (1432mAh)

      测得的电流= 0.4A-0.5A

 

  1. 三星Note 5 (电池= 3000mAh)

      测得的电流= 0.6A-0.7A (充电时未使用)

      测得的电流= 0.7A-0.9A (充电时使用)

 

  1. 三星平板电脑10.1 (电池= 7000mAh)

      测得的电流= 0.4A-0.5A  

从原理图中,他们将电流限制设置为22Kohm (根据计算,假设能够支持高达2A的电流)。 无负载时的充电方案(在DM-和DP+处测量)为分压器2。

由于TPS2511支持自动检测功能,因此我认为它能够向器件提供最大电流。 在Vbus处测得的电压= 4.9V。

请提供建议,

谢谢!

请教我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS2511仅根据电流限制设置限制电流(这意味着它不会根据连接的设备动态更改电流限制)。 便携式设备(PD)是根据其连接的设备或在某些情况下PD电缆末端的VBUS电压来限制电流的设备。

    因此,电缆末端的电压可能过低,因此PD会降低其充电电流。 您可以尝试在电源端偏置直流电压,并查看发生的情况(例如5.2V或5.3V)。

    除此之外,我们还需要查看显示VBUS,D+,D-和充电电流的详细波形,以便进一步评估通过PD->TPS2511握手所发生的情况。