This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVPE512:SN65LVPE512均衡器问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVPE512, TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/565883/sn65lvpe512-sn65lvpe512-equalizer-problem

部件号:SN65LVPE512
主题中讨论的其他部件: TUSB522P

您好,

我的 设计中集成了2个SN65LVPE512 TI USB 3.0 驱动器,如下图所示。

为了优化EQ,OS和DE I的配置,Bert测试仪在一侧注入5 Gbps PRBS 11信号,并检查另一侧的眼图。

 差分 信号的振幅为1000 mvp

我在两个转接驱动器(A和B)中更改相关的EQ,OS和DE,直到收到最佳的眼图。

当我更换主机并将PRBS信号注入到驱动器A时,因此当EQ1从NC (0 dB)更改为GND (7 dB)时,我看到眼睛的抖动像我预期的那样减少,但当我将EQ1更改为VCC (15 dB)时 眼睛完全被毁了,闭上了眼睛。

为什么会这样? 当EQ设置为15 dB时,为什么眼睛没有其他改善?在这种情况下,为什么眼睛会被毁?

谢谢!

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dror,

    使用均衡器时,您必须选择均衡器以匹配通道中的损耗。

    如果您的EQ很少,则无法恢复信号,如果EQ过多,则信号会过度均衡,眼睛会闭合。

    如果可能,我们不建议将LVPE512用于新设计,请转至TUSB522p。

    NIR Flysher已提交相同的TT,我用相同的信息回复该TT。

    相关