This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:为什么USB高速器件在TPS2549-Q1的SDP模式上未检测到

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/565783/tps2549-q1-why-usb-high-speed-device-is-not-detecting-on-sdp-mode-of-tps2549-q1

部件号:TPS2549-Q1

大家好,

我们正在 其中一款产品上使用TPS2549-Q1芯片来实现SDP和DCP操作模式。目前尚未使用电缆补偿功能。

为什么在SDP模式上未检测到USB高速设备(pendrive)??? 现在只有低速设备(鼠标和键盘)可以检测,并且在DCP模式下也可以正常工作。

请建议您对此提供宝贵的反馈,以防我们错过任何内容。

谢谢

Ananth PN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否意味着USB主机无法在SDP模式下通过TPS2549Q1连接到HS设备? 您是否可以使用TI EVM尝试相同的测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在,我们在主电路DM_OUT中使用标准SDP端口,DP_OUT连接到SoC,DP_IN,DM_IN连接到USB连接器。在这种模式下,USB不工作。 (当我们需要更改设备功能模式以工作时,USB 2.0 SDP为每个端口提供至少500 mA的电流并支持USB 2.0 通信,)
    CTL1=0
    CTL2=1
    ctl3=x.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric Wright和所有人,

    除了Anantha的查询外,

    由于我们在主板上的标准SDP端口中使用,因此根据设备功能模式,我们选择如下
    CTL1 =0
    CTL2 = 1
    CTL3=x,
    在这种模式下,只有鼠标,键盘和USB触控板可以工作,但2.0 不能工作,或者我们需要更改设备功能模式。
    根据USB 2.0 规范,SDP为每个端口提供至少500 mA的电流,并支持USB 2.0 通信

    谨致问候
    Saravana