This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2540:TPS2540过流故障退出

Guru**** 2926790 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2540, TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/565676/tps2540-tps2540-overcurrent-fault-exit

部件号:TPS2540
主题: TPS2546中讨论的其他部件

在基本USB充电器电路中使用TPS2540的IM,设置为 专用充电端口,自动检测模式(CTL1, CTL2=0,CTL3=1)。 电流限制设置为近端。 1.2a. 它工作正常,但一旦我尝试过载(在为设备充电的同时,增加额外的5R6负载),它就会断言故障状态并降低充电电流。 移除额外负载故障LED熄灭,但充电电流仍保持在较低水平aprox。 400mA。 只要我断开并重新连接充电设备,它就会将充电电流恢复到+1A的正常水平。 这是否正常? 如果IC自己做就更好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS2540电流限制通过降低输出电压来工作,以便将电流保持在IOS (1.2A适用于您的情况)。 电话可能进入"棕色"状态,并丢失了所连接的充电端口类型的存储器,因此必须默认为低充电电流水平。 要重新充电,必须重新连接手机,以便在充电之前读取哪种类型的充电端口。

    我们的一些较新的部件(例如TPS2546)具有更高级的DCP自动方案,可监控电流,并可在无放电的情况下自动切换(自动)以重置电话。 TPS2540是一个相当老的部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢Eric!

    祝你一切顺利!
    佐尔坦