This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS460:HD3SS460阻抗和放大器;VCM应用

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460, HD3SS460EVM-SRC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/564657/hd3ss460-hd3ss460-impedance-vcm-application

部件号:HD3SS460

您好,先生,

我们的客户希望在 Type-C应用程序上使用HD3SS460,

但他们有两个需要 澄清的问题,

问题1: 数据表显示的阻抗为85至90欧姆,但DP规格为100欧姆。

如果我们的客户想要在  DisplayPort应用上使用HD3SS460, 建议的阻抗是什么?

问题2:HD3SS460数据表显示VCM>2V条件使用100k下拉至GND,

但我们看到HD3SS460EVM-SRC和USB Type-CTmMini Dock EVM 文档都没有交流耦合盖,

HD3SS460 SSTX/SSRT需要使用500nF/100k的情况是什么? VCM>2V的条件是什么?

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hugo:

       我们建议在备用模式下保持90欧姆阻抗。 如果您的VCM>2V,请以数据表图19作为此VCM的示例。 HD3SS460EVM-SRC 和USB Type-CTmMini Dock EVM在Type-C连接器的两对TX差动器上均具有交流电压盖。

    此致,

    迭戈。