This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR800A:DS125BR800A有两个问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR800A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/565059/ds125br800a-two-question-for-the-ds125br800a

部件号:DS125BR800A

大家好:

   有两个问题:

   1.   引脚21(模式)的描述与表7;不匹配

  2.在引脚模式中,如何将VOD设置为900mV,并将去重设置为-6 dB,以便在上行方向(从EP调到CPU)调谐波形长度>15"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    移至高速接口
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于PCIe应用程序,请浮动模式引脚。

    这听起来像是PCIe应用程序的大量非重点工作。  我会尽量将重点降低到3.5 数据库级别。  从EP到BR800A以及从BR800A到CPU的实际轨迹长度和衰减是多少?

    带有-6 dB DE的900mV电平不适用于引脚。  需要通过EEPROM或SMBus从模式对其进行编程。

    要使用-3.5dB DE对1000mV进行编程,您可以使用数据表中的5级。

    我建议将BR800A设置为可配置SMBus从机模式-任何编程和调谐调整都是简单而快速的。

    此致,

    李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从EP到BR800A以及从BR800A到CPU的迹线长度约为15英寸,印刷电路板材料为M4S,没问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ?操作系统中是否运行任何工具来设置具有SMBus的BR800A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们有一个可以在Windows 7上运行的GUI。  下面是Sigcon Architect工具的链接。

    www.ti.com/.../sigconarchitect

    此软件工具需要与SMBus的单独硬件连接才能连接到BR800A。

    此致,

    李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    M4S - Megtron 4是低损耗材料。 我不会超过- 3.5 dB设置。 输入均衡设置也应位于下侧(数据表中的级别1或级别2)。

    此致,
    李
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee,

        但BR800A和CPU,之间有两个板对板连接器,BR800A和EP之间有一个板对板连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大多数板对板连接器不会增加大量衰减。  在任何高速标准中,它们都可能是发现信号之间不必要或意外耦合/噪音的地方。

    EP和CPU还必须具有某些CTLE by PCIe规范。  通道内均衡器(如DS125BR800A)仅用于帮助RC和EP补偿总通道。

    此致,

    李