This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25.49万-Q1:充电电流超过1.5A

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2543

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/565606/tps254900-q1-charge-current-over-1-5a

部件号:TPS25.49万-Q1
主题: TPS2543中讨论的其他部件

您好,

我知道TPS25.49万-Q1不支持DCP模式和除法器模式。

TPS25.49万-Q1是否可以通过1.5A为iPhone或iPad供电?

如果可以,我们应该如何设置TPS25.49万-Q1?

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于“I”器件连接到CDP端口,因此即使TPS25.49万Q1提供的电流可能超过1.5A,它的电流也不会超过1.5A。 请记住,便携式设备会根据所连接的端口类型来消耗电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Eric San,

    感谢您的回答。

    我还有一个问题。

    传统端口控制器(TPS2543/4/6)支持“I”器件的充电电流高于1.5A。
    换言之,它们支持分隔模式。
    请问TPS25.49万为什么不支持分隔器模式作为参考?
    (是否因为现有的"I"设备不需要分隔模式...?)
    我想向我的客户解释这一背景。

    此致,
    Kuramochi