This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万K:DP8.3848万K TXD_2和TXD_3 NC配置,PFBOUT电容器

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/565441/dp83848k-dp83848k-txd_2-and-txd_3-nc-configuration-pfbout-capacitor

部件号:DP8.3848万K

大家好

我的客户有以下与DP8.3848万K相关的问题:

它们不使用TXD_2和TXD_3输入。

如何配置这些引脚:常闭/打开,上拉,下拉?

----------------

在数据表中,他们找到了为PFBOUT指定的10uF钽电容器。

您是否有更详细的信息,说明我们为什么在那里指定钽电容器?

他们是否也可以使用陶瓷 MLCC ?

陶瓷罩现在更常用。

此致

UE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,UE:

    TX_D3和TX_D2可以保持打开状态。 这些引脚上有内部下拉,因此不存在保持打开的风险,因为它们将被内部拉动。

    陶瓷电容器可以使用。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ross

    感谢您的快速回复。

    此致

    UE