This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS460:[HD3SS460]简单Mux/DE-Mux使用案例

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/565369/hd3ss460-hd3ss460-simple-mux-de-mux-use-case

部件号:HD3SS460

大家好,

我的客户希望将HD3SS460用作Mux和De-Mux,如下所示。 我认为此设备是简单的无源双向开关,因此它也可以支持此用例... 让我问一下,以防万一。 HD3SS460是否允许如下所示使用?

  

此致,

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Takashi-san:

       您的假设是正确的,HD3SS460是一种无源多路复用器,可以按您所述的方式使用。 有关HD3SS460所有可能配置的详细说明(您所描述的配置位于第11页的顶部),请参见数据表上的表1。

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Diego-San,

    谢谢,我明白了。

    此致,
    Takashi Onawa