This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万I:EtherCAT

Guru**** 2544350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/565353/dp83822i-ethercat

部件号:DP8.3822万I

大家好

您是否介意询问DP8.3822万I?
我们希望将EtherCAT与DP8.3822万I配合使用,是否可行?

此设备 如下所示:
-快速链路检测<15us
地址0~31.

DP8.3822万 填充要求。

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-san,您好!

    是的,DP8.3822万是EtherCAT认证的ENET PHY。
    请参阅将我们列为认可设备的选择指南:
    download.beckhoff.com/.../an_phy_selection_guidev2.5 .pdf

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ross San

    感谢您的支持!
    如果有可能,我们想知道一点。

     TI phy的链路损耗反应时间可配置为小于10us或200us~250US。
    竞争对手的器件 定义值小于10us 1。
    为什么TI的phy是可配置的?
    正常以太 网周期时间 需要250US的原因是什么?

    我们需要您的帮助。

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-san您好, TI允许可配置的链路丢失反应时间,因为并非所有应用都需要它。 例如,如果您只对UDP应用程序感兴趣,则不介意出现一些间歇性链接问题,因为这不会显著降低用户体验。 但是,如果中断链路并导致快速链路丢失,则会导致问题,因为较差的链路比没有链路好。 但是,对于工业应用而言,情况正好相反。 您需要终止链接并尝试另一个路径。 这既是为了安全,也是为了质量。 您很可能正在运行某种形式的TCP,并希望确保零数据包丢失。 如果存在不良链路,最好快速删除链路,并在后台解决故障的同时找到替代路径。 这是否合理? 谨致问候 ,Ross
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ross San

    非常感谢您的回复!!

    好的,我们明白了。

    此致,

    松本博塔