This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万C:DP8.3848万寻址问题

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/565456/dp83848c-dp83848-addressing-questions

部件号:DP8.3848万C
主题:DP8.3848万-EP中讨论的其他部件

我有一位客户询问以下问题:

在我们的产品中,我使用DP8.3848万-EP组件,但此组件具有一系列MAC地址,不允许与我在已安装系统上使用的交换机一起使用。 是否可以更改此MAC编号?

我在我的产品中使用DP8.3848万设备,其地址为FF-00-FF-FF-FF-FF,但此地址保留在RFC7042中,因此问题是您是否有任何特殊理由在芯片上写入此地址, 因为带地址不能使用经过认证的Allied Telesis AT-8000系列交换机。

我解释了DP8.3848万中提供的地址范围,但由于上述问题,他仍然存在问题。 我们可以做些什么来帮助客户吗? 我们是否有其他设备可以在他的应用程序中更好地工作? 我读了另一篇文章,说客户需要获得自己的MAC地址,但我不确定这与客户提出的问题有何关系。 您能详细解释吗? 他是否可以实际使用我们的设备?

感谢您的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard:

    以太网PHY没有MAC地址。

    它们确实有所谓的PHY ID (PHY地址),但用于具有MDIO和MDC线路的串行管理接口(SMI)。
    如果他们要在PHY中配置或提取寄存器,则可以使用SMI来完成此操作。 如果他们的系统不允许特定的PHY ID,则他们可以将默认值更改为0-31之间的任何值。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ross,

    这是我的想法,但我对他的回答感到困惑。 我已经说过设备有32个可用地址。

    我会再次与他讨论这个问题,如果他们还有其他问题,我会告诉你。

    感谢你的帮助。

    Richard Elmquist