This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546-DCI:I2C控制未使用的GPIO控制引脚

Guru**** 2535790 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB546-DCI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/565400/tusb546-dci-i2c-control-unused-gpio-control-pins

部件号:TUSB546-DCI

您好,

通过USB控制TUSB546-DCI时,我应该如何处理未使用的GPIO控制引脚? 他们是否能保持连接? 我指的是以下PIN:

  • DPEQ1
  • EQ0
  • EQ1
  • SSEQ1.

提前感谢
西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simon:

    当I2C配置TUSB546-DCI时,您可以让这些引脚浮动,均衡设置将从内部寄存器中获取。

    此致