This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85-Q1:SN65DSI85 PLL锁定问题

Guru**** 2540050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/565205/sn65dsi85-q1-sn65dsi85-pll-locking-issue

部件号:SN65DSI85-Q1
主题中讨论的其他部件:DS90UB928Q

我的客户正在使用此设备从SoC (DSI)转至我们的DS90UB947 (LVDS)串行器,最终被DS90UB928Q反序列化。 我们在打开桥接器和让DSI/LVDS桥接器锁定到DSI CLK时遇到一些问题。 我已多次浏览寄存器设置,我确信它们是正确的。 对于数据表中的开机顺序,我们不知道如何将DSI CLK和数据引脚置于LP-11状态,因此这可能是问题的根源。 任何帮助都很棒!

我计划今天连接参考时钟并尝试生成一个模式。

我已附加注册设置。

感谢您的帮助!

-Joee2e.ti.com/.../DSI_5F00_LVDS_5F00_Bridge_5F00_Settings.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Joe,

    在转换到HS模式之前,MIPI规范要求主机将DSI输出驱动到LP11。 初始化/转换顺序要求符合MIPI DPHY (第6.11 节)和DSI (第5.7 节)规范要求。

    如果主机将DSI接口驱动为非法状态/协议,则DSI85可能会进入不需要的状态:
    -DSI时钟或数据终端启用可能“卡住”
    -DSI时钟内部未正确启用

    当断言EN (从0转换到1)而DSI CLK = LP00时,可能会发生意外行为。

    应按照建议的初始化顺序提供DSI_CLK/数据(初始化seq5,图7)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复!

    同时,我能否提供参考时钟并使模式生成器在没有任何DSI信号的情况下工作? REFCLK是否可以从100MHz下分为?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Joe,

    否,当外部REFCLK用于输出LVDS时钟时,内部PLL将根据REFCLK_multiplier生成输出时钟频率。

    作为起点,我建议使用我们的DSI调谐器工具在启用测试模式的情况下生成寄存器配置。

    www.ti.com/.../dsi-tuner

    此致