This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:与VM=1.8V一起使用

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/564885/pca9306-using-with-vm-1-8v

部件号:PCA9306

从电子邮件:

---

关于PCA9306,我们在数据表中有VM值(在EN=3.3V时为1.15V,在EN=2.5V时为0.75V)。 您能告诉我EN=1.8V时的VM值吗?

-虚拟机容差(室温和全温范围)?

-滞后(如果有)?

--

此致,


Sonia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sonia:
    我将与我们的测试工程师一起确定,如果我们使用1.8V电压,VM电压可能会使用什么电压。 我最初的想法是,它的电压约为~0.47V。 我必须得到确认,但对于这些交流参数,这种电压不是1.8V。
    Francis Houde