This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请求I2C扩展器

Guru**** 2536370 points
Other Parts Discussed in Thread: P82B96, P82B715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/564633/requesting-for-a-i2c-extender

主题中讨论的其他部件:P82B96P82B715

您好,

我们需要具有 以下规格的I2C扩展器:

1)工作电压- 2.5 V至最高6 V

2)传输距离高达50米。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kiran:

    我们有P82B96或P82B715可供选择。  您是否有关于该应用程序的任何其他信息?  50米是一段很长的距离。  我们是否有关于电缆电容,电感和电阻的信息?  此外,您是否有任何有关他们试图实现的数据速率的信息。  这可能是一个难以进行的谈话。  I2C通常不用于这么长的距离。  

    Francis Houde