This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万IF:DP8.3822万IF:链路指示说明

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/565129/dp83822if-dp83822if-clarification-on-link-indication

部件号:DP8.3822万IF

查询与使用DP8.3822万IF PHY的链路LED指示有关。

 根据数据表,4个引脚可配置为用于LED指示目的,如下所示(第48页),

 在第5页中,如果LED_0默认功能为“链路指示”

 第66页中的寄存器默认配置有点混乱。 它表示已将其路由到COL。

在不配置寄存器的情况下,默认情况下应使用哪个引脚来表示链路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prahlad:

    客户应使用LED_0 (针脚#17)来指示链路LED。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。