This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:SN75DP130在某些类型的显示器上无法正常工作

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/564883/sn75dp130-sn75dp130-can-t-work-in-some-type-monitor

部件号:SN75DP130

大家好,团队

我的客户使用SN75DP130作为显示器的DP转换器驱动程序。

主板在使用某些类型的显示器(如联想/戴尔)时工作正常。 但是,当将转换器连接到Samsung-S23C650和Great Wall-Z2890 时,显示器无法工作(显示器中没有任何显示)。

请问您有什么建议吗? 请检查附件SCH。

谢谢。

乔治·W·

e2e.ti.com/.../Type_5F00_C-to_5F00_DP-Dongle-with-reriver-.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    请给他几天时间来回顾原理图。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,George,

    这种设计的一侧有一根Type-C电缆,另一侧有一个DP连接器,对吧?

    我对C型侧的这种设计有一些顾虑。

    通常有Type-C交换机,需要PD控制器才能报告此设备仅支持DP备用模式。

    请参阅Type-C坞站参考设计,了解Type-C端需要什么。

    http://www.ti.com/tool/tida-0.063万?keyMatch=mini%20dock&tisearch=Search-EN-Everything#1

    如果您需要进一步的支持,您可以在Type-C系列上提交HelpMe票证。

    此致