This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:如何微调USB 2.0 和USB 3.0 驱动器评估模块以支持10M电缆

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/565067/tusb211-how-to-fine-tune-the-usb-2-0-and-usb-3-0-redriver-evaluation-module-to-support-10m-cable

部件号:TUSB211

您好,先生:

我们的客户询问如何微调USB 2.0 和USB 3.0 驱动器评估模块以支持10M电缆。

谢谢!

http://www.ti.com/tool/usb-redriver-evm?keyMatch=USB%20REDRIVER%20EVM&tisearch=Search-EN-Everything

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Allen:


       在USB2上,可以使用级联(TUSB211)中的两个驱动器处理10 m ,但是,由于10 m 电缆下的损耗较高,USB3将不起作用。

    此致,

    迭戈。