This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS047:解码要求

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/564998/sn65lvds047-decap-requirement

部件号:SN65LVDS047

尊敬的团队。

我们在 设计中使用SN65LVDS047D, 我应该为SN65LVDS047D提供什么Decap值。

此致,

Prasanna G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Prasanna,

    建议LVDS器件使用0.1uF的去耦合盖。 也 可以使用0.01uF盖。

    此致,

    Gerardo