This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:不工作

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/564790/tusb2046b-not-working

部件号:TUSB2046B

我在使用此集线器时遇到一些问题:

主机(平板电脑)无法识别连接到集线器的任何设备,如您所见,集线器有两个USB连接器,另两个端口连接到两个STM32F10X (用于通信)。

我尝试连接USB闪存,它会打开指示灯(已通电),但无法连接到平板电脑。
您是否在原理图中看到任何问题?

 提前感谢您的参与

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:
    针脚28是否物理连接到接地? 请使用简单的RC电路(15K上拉电阻和1个UF电容)来执行重置。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel,您好!
    是的,引脚28连接到接地(我稍后对其进行了修改)。
    我更换了芯片,因为它不能很好地工作,但在我知道它是否正常工作之前,我还有另一个问题。
    如果在下端口上连接STM32F103 micro,我是否必须放置1k5的上拉电阻?