This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:无法识别设备/晶体不振荡

Guru**** 2533300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/564592/tusb2077a-device-not-recognized-crystal-not-oscillating

部件号:TUSB2077A

大家好,

我使用 TUSB2077A 芯片设计了USB集线器原理图(作为参考,我使用了开发板的方案) e2e.ti.com/.../0841.USB_5F00_HUB.pdf

当我将设备连接到PC时,它 显示为设备无法识别,而在Windows设备管理器中显示为未知设备。 故障指示灯处于活动状态。

此外,复位针脚正常。 (I在PIN6 -复位引脚处测量3V3),我使用晶体引脚的示波器。 晶体不振荡。 我尝试了模式,EXTMEM,BUSPWR和EDATA引脚的所有可能方法。  

我在论坛上搜索了所有可能的方法,尝试了几乎所有的事情,但没有成功。 在制作PCB之前,我将我的原理图发送给Joel先生进行审查。

我在这里附上我的示意图,请检查是否有我无法弄清楚的错误。 等待您的帮助。

PS:PCB很小,所以我的USB迹线很短,我在设计中使用USB布局指南。

Burak SAKACI

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Burak,  

    能否 换用设备以查看设备是否出现故障?

    连接故障设备时,您是否可以共享协议分析仪捕获?

    示意图显示了多个3针管座,能否提供有关当前针脚位置的详细信息?

    此外,请通过电子邮件发送您的PCB布局。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    -我尝试换用。 但结果是一样的。

    -3针管座;

    默认;

    模式=接地

    EXTMEM= 3V3

    EEDATA=接地

    EECLK=浮点

    BUSPWR=3V3

    但我尝试了所有可能的选择,以选择这些针脚。

    我将向您发送布局电子邮件。

    谢谢。