This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:I2C地址0x68??

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA8418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/589922/tca8418-i2c-address-0x68

部件号:TCA8418
主题中讨论的其他部件:4428

尝试找出此部件的正确地址。  我尝试了从0x01到0xff的每个地址,但无法获得正确的确认。  我在这里读到过,此部件的正确地址是0x68 (用于写入,而0x69用于读取)

有什么想法表明为什么这部分不会回应?  我在不同的主板上尝试了多个部件。  复位和INT线通过电阻器被拉高。  随附SDA和SCL的屏幕截图

.e2e.ti.com/.../4428.TEK00000.TIF</s>0万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jerry:

    您对设备地址的了解是正确的。 您的电源的斜坡率是多少? 此设备对不同的VCC斜坡条件具有一定的灵敏度,如果操作超出数据表第10部分中定义的建议,可能会导致设备卡在开机重置状态(即使在正确的地址后也无法进行ACK)。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大,

    感谢您的快速回复。  我尚未检查电源顺序。  我可以稍后查看。  但是,我正在开机后重置芯片(手动重置并通过微电脑上的针脚重置)。  这是否足够,或者POR是否将覆盖外部重置?

    谢谢!

    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jerry:
    您能否验证信号的上升时间? 只是为了确保它们符合I2C规格。 此外,您是否可以共享设计的原理图。 我只是想确保我们没有遗漏任何内容。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的是原理图的一个夹子。

    行和列转到键盘上--没有什么令人兴奋的。

    我将检查一下上升时间。

    e2e.ti.com/.../tca8418_5F00_sch.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jerry:
    你们是否通过上拉电阻器将nReset引脚连接到Vcc?
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗西斯

    是的,它通过一个10k电阻器被拉至Vcc。

    此致,

    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jerry:

    该总线上没有可能具有相同地址的其他内容? 对于您可能遇到的问题,我没有什么想法。  我不知道为什么您没有收到ACK。  

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯定是硬件问题....尽管我唯一的区别是上拉值。  不管怎么说,我们现在正在工作。  

    是否有办法禁用密钥释放时的中断?

    谢谢!  

    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jerry:

    您是否看过键盘的锁定和解锁?  我们不能根据发布来屏蔽,这是您必须使用代码处理的问题。

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是如何解决问题的?  我的情况是主中继器无法从TCA8418接收ACK