This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET4211LD:我是否可以使用激光二极管(通用PD阳极- LD阴极)?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET4211LD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/588486/onet4211ld-can-i-use-laser-diode-common-pd-anode---ld-cathode

部件号:ONET4211LD

您好,


我是否可以将激光二极管(通用PD阳极- LD阴极)与Onet4211LD激光驱动 器配合使用?

在数据表中,我找到了激光二极管(通用LD阳极- PD阴极)类型的原理图设计。

如果可以,我想用激光二极管(  通用PD阳极- LD阴极)进行原理图设计。

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,SAM:

    感谢您对我们的Onet设备的关注,对于  您的查询延迟回复,我们深表歉意。

    按照ONET4211LD数据表的端子功能表中的规定,MOD输出端子设计为连接到激光二极管阴极,而PD输入设计为从 Tosa的PD阳极侧吸取电流。 因此,它只能在通用LD阳极-PD阴极配置中工作。

    如果您有任何其他问题,请告知我们。

    谢谢!

    SRI