This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.152万:VDE 0884-11?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/592042/ucc21520-vde-0884-11

部件号:UCC2.152万

团队成员,您好!

我的一位客户询问UCC2.152万是否符合VDE 0883-11标准。 是否有任何新闻?

谢谢,此致,

Felix Risch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Felix,VDE 0884-11认证正在进行中。  它应于2017年7月提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    是否有关于VDE 0884-11合规性的新闻?

    谢谢,此致,
    费利克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Felix:

    您是否进一步了解了UCC2.152万 <VDE 0884-11>合规性?

    谢谢