This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:IBIS型号

Guru**** 2751545 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/586190/sn65dphy440ss-ibis-model

部件号:SN65DPHY440SS

尊敬的专家:

我的客户想购买一款型号为SN65DPHY440SS的ibis。

但我找不到Web。

(1)您是否有ibis车型?

如果不是,

(2)是否有替代物?

(3)你能做到吗?

感谢您的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Shinichi:

    请参阅随附的HSPICE模型。

    此致,

    Gerardo

    e2e.ti.com/.../dphy440_5F00_hspice.tar.gz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Gerado

    感谢您的回复。

    我已确认HSPICE模式。

    我想再了解一下背景,所以我必须回答客户,请您提供建议。

    (1) SN65DPHY440SS和类似设备没有IBIS模型。

    (二)没有计划。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,

    信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinichi,

    1)目前我们没有IBIS模型


    2)我们可以根据业务案例生成IBIS,因此请告诉我您的业务案例。

    此致,

    Gerardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gerardo

    感谢您的回复。

    我与客户交谈过。

    目前,他确认了PSpice模型,然后使用IBIS模型。

    我请您当地的FAE制作IBIS模型。
    他将向您发送电子邮件。

    顺便说一下,客户对PSpice模型有疑问。

    您是否有手册或文档可供参考?
    他想确认设置,例如EQ和其他设置。

    请问您有什么建议?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,
    信一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gerardo

    这是为了提醒您,我尚未收到您对PSpice模型手册的回复。

    当前状态如何?

    客户要求我尽快发送文件。
    如果没有您的回复,他将无法继续。

    我期待着听到你的意见。

    此致,
    信一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gerardo和团队,

    您能支持新一山对PSpice模型手册的要求吗?

    我们有PSpice模型,但我们 不清楚 如何使用它,因为 我们没有PSpice模型的手册(用户指南)。

    谢谢!

    此致,

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kai,

    很抱歉耽误你的时间。

    请参阅 此链接中的s参数模型

    另请参阅随附 的HSPICE模型。

    此致,

    Gerardo

    e2e.ti.com/.../1452.dphy440_5F00_hspice.tar.gz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Gerado San,

    您是否生成了IBIS模型?
    如果是,请与我们分享该模型吗?
    或者,如果您计划发布SN65DPHY449SS IBIS模型,请告诉我时间表。

    此致,
    柳枝
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryuji您好!

    没有可用的IBIS模型。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel San,您好!

    感谢您的回复。
    是否计划发布SN65DPHY440SS的IBIS模型?

    此致,
    柳枝
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryuji-san您好!

    遗憾的是,没有生成模型的计划。

    此致