This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:EEPROM编程器工具

Guru**** 2553360 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/590122/tusb8041-eeprom-programmer-tool

部件号:TUSB8041

根据该文档,应该有一个Windows工具来对连接到TUSB8041的EEPROM进行编程。

我可以在哪里下载它?

该工具是否还有Linux版本?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,我们可以共享该工具,请提供电子邮件地址,该工具仅适用于Windows。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请使用此电子邮件地址:ti@mpl.ch
    是否有EEPROM编程接口的描述,以便我自己编写Linux工具?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否还可以通过电子邮件发送给我? 使用TUSB4041 IC的IM。 非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    karl.fochtmann@googlemail.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karl,您好!

    我们已通过电子邮件发送该工具。 请告诉我们您的问题或意见。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,

    我的客户正在使用TUSB8041,需要对EEPROM进行编程。 您还可以通过邮件将工具发送给我吗? 谢谢。
    电子邮件地址:henry.yl.wang@wtmec.com