This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3525:哪一个更适合用于OTG支持的TPS2051BD或LM3525

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3525

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/590982/lm3525-which-one-is-better-tps2051bd-or-lm3525-for-otg-support

部件号:LM3525

您好,

 TPS2051BD或LM3525具有相似的电源电流和故障检测功能。

唯一的区别是使用的MOSFET类型。对于 TPS2051BD,它是N通道,而对于LM3525,它是P通道。

因此,上述哪一项更适合作为具有OTG支持的USB开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们建议您为设计选择TPS2051BD,因为此部件比LM3525更新。