This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:我是否只能使用PP_HV来提供5V PDO并禁用PP_5V路径?

Guru**** 2454090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/589541/tps65982-can-i-only-use-pp_hv-to-source-5v-pdo-and-disable-pp_5v-path

部件号:TPS6.5982万

您好,专家,

作为标题,我的客户想要使用PP_HV来提供5V/9V/15V电源,只需禁用PP_5V路径, 我尝试使用TPS6598x应用定制器工具进行配置,但我禁用PP_5V路径后,Type-C端口似乎不再支持电源。  

剂量表示 v_safe 5V仅可由PP_5V提供? 为什么我们有这个限制? 谢谢!

此致

Fabian Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fabian,

    您似乎在做所有正确的事情,我们正在尝试使用EVM重现该问题。 您能告诉我您用作盥洗盆的用途吗? 您能告诉我您正在使用的固件吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff,í a

    谢谢!我正在使用最新的固件。散热器是一台PC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fabian,

     

    您能否与我分享原理图中告诉我正在进行哪些连接的部分WRT PP_HV或任何其他PP?

    禁用PP_5V0时,您是否使用系统配置寄存器0x28 (见下面的屏幕截图)?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我只禁用了您提到的PP_5V0路径。 它与硬件无关,请您与固件团队确认?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这 是SCH

    e2e.ti.com/.../DAUGHTER_5F00_BOARD_5F00_0419_5F00_65982-_2800_2_2900_.pdf</s>6.5982万 28002900

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我看到,固件团队确认这是可能的。您是否使用最新的配置工具版本2.15 ?另外,您是否对5V使用固定或可变直流/直流。

    下面的屏幕截图显示了固定5V电源的源能力PDO。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我将查看并提出进一步建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fabian,

    问题是否有任何进展? 我看了.sch,看到5V_PD连接到PP_5V0,如果你想要通过PP_HV在VBUS上签订5V合同(PP_5V0被禁用),你需要将5V_PD连接到PP_HV,并且还需要自己的EN。 请告诉我如何进一步提供帮助。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fabian,

    如果您不再有任何问题,我将关闭此线程:)

    谢谢