This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万B:TPS6.5983万B_configuration_utility

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/589112/tps65983b-tps65983b_configuration_utility

部件号:TPS6.5983万B

您好,TI:

我无法访问TPS6.5983万B_configuration_utility。请帮助应用TPS6.5983万B帐户。

我们正在寻找TBT3设备PD FW。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Leo:

    我可以收到您的电子邮件吗? 我会将您添加到安全软件文件夹。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,
    感谢您的及时回复。
    我只需获得当地FAE的帮助就可以访问它。

    谢谢你。

    井中利奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们能否访问TPS6.5983万B的FW/SDK。 我们希望开发"安全/身份验证"消息,因为设备支持3.0。

    谢谢

    Abhishek